This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] LM3630A:80kHz PWM 信号闪烁

Guru**** 2387090 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3630A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008110/faq-lm3630a-flicker-with-80khz-pwm-signal

器件型号:LM3630A

 专家您好!

我对 LM3630A 有疑问。
我的客户正在评估此器件、但他们面临闪烁问题。
目前、他们尚未找出此问题的根本原因、该问题可能来自 LM3630A。
因此、我想了解 PWM 操作的详细行为并获取您对其用例的意见。

它们在以下情况下使用此器件。
PWM 频率:80kHz
PWM 占空比:2%~100%
寄存器[0x00]:0x17
寄存器[0x01]:0x1B
寄存器[0x02]:0x20
寄存器[0x03]:0xFF
寄存器[0x05]:0x15
寄存器[0x50]:0x03

问题1.
我想该器件在采样周期块将占空比转换为数字线。
然后、该值通过 LPF 块上的移动平均滤波器传递到迟滞和最小块。
这种理解是否正确?

问题2.
当前客户用例上是否存在任何可能导致闪烁的问题?

问题3.
即使 客户在建议的条件下使用此器件、是否有会导致闪烁的用例示例?

我很期待收到您的回复。


此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、您能在这种情况下提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    1、是内部时钟采样输入 PWM 信号并将其转换为占空比信息。 最后将其发送到输出级。

    2.您能帮您分享客户电路板的原理图和测试条件吗? 这种闪烁是在所有占空比范围内发生还是在低占空比下发生?

    当输出电流不稳定时、通常会发生闪烁。 您能否帮助捕捉 VIN/VOUT/PWM/ILED1的波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hard-San、

    感谢您的跟进。
    我与客户举行了会议、我们获得了多个测试结果。
    但这些信息包括机密信息。

    因此、我将通过电子邮件与您联系。


    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪、您好、能不能继续关注这一情况。