This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:电池检测不工作、无论电池是否连接、STAT2都始终处于高电平

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007229/bq24650-battery-detect-not-working-stat2-always-high-whether-battery-connected-or-not

器件型号:BQ24650

我之前在这个论坛上发布过有关同一部件的信息、但我后来重新制造了这些板、并且希望从我目前遇到的问题开始。  在这个最新的电路板上(原理图如下)、我遇到的第一个问题是、当电池(铅酸)被拔出时、STAT2为高电平、STAT1为低电平。  VBATT 保持在~5V。  我在同一 电路中采用了不同的设计、我认为该电路运行正常(电池断开时的 Vbatt 测量值为~14.4V、STAT1和 STAT2均为高电平)。   

第二个问题是、插入电池后、电池永远不会指示已充满电。  STAT2继续保持高电平、STAT1为低电平。  电池似乎处于浮动充电状态--电池在~14.3V 至~13.5V 之间波动(我也可以听到它的充电和放电--另一个问题)。

有关电路板的原理图是下图、另一个设计是图。 我会错过什么?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他信息: 我的 VFB 仅使其达到1.99V 左右-这可能是问题吗?  VREG 和 VFB 之间是否存在困难?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否确定组件值都相同、尤其是 FB 电阻器? 您能否对其进行去除水并进行测量?

    Q5的用途是什么? 如果您知道电池稳压为14.4V、则可以使用上下电阻器设置 FB 计算以实现这一目的。 无需使用 FET。

    其次、STAT1和 STAT2是开漏输出。 这意味着它们在打开时被驱动为低电平、在关闭时被驱动为浮动。 您的原理图不会将 STAT1和 STAT2上拉至上拉电压轨、因此无论何时断开、电压都是浮动的、无法正确显示。

    至于噪声、请检查以确保电池阻抗尽可能小。 您能否使用示波器探测输出? 如果您看到一个三角波形、其频率在可闻噪声带中、则阻抗是问题所在。 充电器调节 SRN 引脚上的电压。 但是、当它终止时、电池上的电压可能会更小。 如果低于再充电阈值、充电器将再次开始充电。 这将在重复时发生、如果频率可闻、则会产生噪声。 为防止这种情况发生、请降低电池的阻抗。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以合理地确定电阻器是正确的-如果我必须的话、我将对其进行降级、但我更愿意不这样做。  测得的电压与我计算的值一致。   

    添加了 Q5、以便按照 SLVA437A 对铅酸电池进行浮动充电。   

    STAT1和 STAT2确实有上拉电阻器-原理图的该部分如下所示。

    我不确定我是否可以使阻抗变小--电路都在电路板上非常本地化,唯一符合要求的组件是您在原理图上看到的-我们所说的是多低?   

    我可以提供哪些可提供更多信息的示波器捕获?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    至于原理图中的差异、我找到了一个。 一个原理图中的 MPPSET 电源为"+12VPS"、另一个原理图中的电源为"VSE"。 这里的电压是否不同?

    您能否捕获输入电压、PH 电压、输出电压和输出电流的波形? 如果可能、请观察再充电频率?

    输出二极管将到达什么位置? 如果是负载、您可以对输出放电并在可闻频率范围内对其进行充电。 尤其是因为输出为14.4V、而相关的12V 电源轨大于二极管压降。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    +12V 由12V 电源供电、VSEN 由2个二极管 ORed +12V 电源供电、如下图所示。 二极管 ORed 电源(VSEN)稍低(肖特基压降)、位于"工作板"上。   

    图片。  阶数为 Vcc (输入电压)、PH 电压、工作板上的 PH 电压、Vbatt (输出电压)、放大了 Vbatt 和输出电流(我可以做的最好是在我的示波器上的感应电阻器上执行数学函数)。

    对于负载、该二极管会进入仅在电源电压降至低于设定值时才会导通的 FET -我测量了该 FET 的栅极并将其关断、因此没有负载。

      这些峰值在电池充电时发生。  我检查了另一个设计、情况相同、但充电完成后停止。

      pH 引脚

      工作板的 pH 引脚

      VBATT

      放大了 Vbatt (出现尖峰时会发生卡嗒噪声)

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于不同的电源电压、您能否使用万用表测量不同的电源并确认电压为12V?

    您能否放大电池电压振铃并查看其频率是否与输入电压振铃相同?

    最后、您能否尝试将转换器的输入电压增加到18V、而不是15V? 这是一个降压转换器、由于布局的原因、可能需要从输入电压到输出电压的更多余量。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    +12VPS = 12.00V、VSEN = 11.88V

    我无法增加输入电压-另一个电路板设计在使用相同的输入时工作正常。  为什么这个会不同?

    另外、为什么 PH 会像我在上一篇文章中所说的那样疯狂?

    下图:黄色为 Vbatt、粉色为 VCC

      缩小了

      放大了一点

      放大了

      更高的 Vbatt 分辨率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不建议以全占空比运行降压转换器。 由于效率损耗和寄生效应、您可以尝试在最大占空比下以15V 输入和14.4V 输入运行降压转换器。 这就是我建议增加输入电压的原因。

    您能否同时在工作板上获取输入电压为 PH 的波形? 我想看看输入上的三角噪声是否在那里。

    您能否研究一下为什么在输入端使用三角波形?

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是指 BQ24650的内部降压转换器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ24650的实际转换器为外部转换器。 它涉及高侧和低侧 FET、电感器、输出电容器和输入电容器。 BQ24650提供栅极驱动信号和补偿。 电池充电器是一款降压转换器、在您的情况下具有15V 输入和大约最大14.5输出。 如果您的设计在整个充电周期内工作正常、但在全占空比下运行时出现问题、我会尝试增大输入电压并查看效果。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将更换电路板上的电阻器以增加电源电压、并让您知道情况如何。  希望我明天就能完成这项工作,但如果没有,那星期六就完成了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它看起来像是将电源增加到20Vdc 就能用--非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您很受欢迎!