我之前在这个论坛上发布过有关同一部件的信息、但我后来重新制造了这些板、并且希望从我目前遇到的问题开始。 在这个最新的电路板上(原理图如下)、我遇到的第一个问题是、当电池(铅酸)被拔出时、STAT2为高电平、STAT1为低电平。 VBATT 保持在~5V。 我在同一 电路中采用了不同的设计、我认为该电路运行正常(电池断开时的 Vbatt 测量值为~14.4V、STAT1和 STAT2均为高电平)。
第二个问题是、插入电池后、电池永远不会指示已充满电。 STAT2继续保持高电平、STAT1为低电平。 电池似乎处于浮动充电状态--电池在~14.3V 至~13.5V 之间波动(我也可以听到它的充电和放电--另一个问题)。
有关电路板的原理图是下图、另一个设计是图。 我会错过什么?



这些峰值在电池充电时发生。 我检查了另一个设计、情况相同、但充电完成后停止。
pH 引脚
工作板的 pH 引脚
VBATT
放大了 Vbatt (出现尖峰时会发生卡嗒噪声)
缩小了
放大了一点
放大了
更高的 Vbatt 分辨率