This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430:结温计算

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009554/tps560430-junction-temperature-calculation

器件型号:TPS560430

大家好、  

我的客户希望确定 TPS560430Y 的结温(2.1MHz)  

设计参数为:

  • VIN = 20 - 30V
  • Vout = 5V
  • Iout = 0 - 0.6A
  • TA = 0 - 60°C
  • L = 4.7uH
  • COUT = 10uF
  • RFBT = 120k
  • RFBB = 30k

问题:  

  • 如何计算结温?
  • 应使用哪个热阻或参数?
  • 如何计算 TPS560430Y 的损耗(包括开关损耗和导通损耗)?  

谢谢、  

奥比那。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Obinna:

    随附的是适用于以下请求的出色应用报告。

    报告详细介绍了每一个术语的含义。 thetaJA 是最重要的参数、也是最难计算、估计或测量的参数。 此外、您还需要使用电感器的 DCR 来计算电感器中的损耗。 我运行了一个快速 WEBENCH 仿真、它显示了30V 输入、5V 输出、0.6A 输出电流、IC Tj = 119.98°C

    此致、
    Alejandro

    e2e.ti.com/.../snva951.pdf