This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23630:稳压器 LMR23630存在问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24070, LMR23630, LM2576

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008324/lmr23630-problem-with-regulator-lmr23630

器件型号:LMR23630
主题中讨论的其他器件:BQ24070LM2576

稳压器问题
对于跟踪器件、我们实施附加的电源方案

器件处理器是一款 MT7688AN

MT7688AN 处理器具有一个 Linux 操作系统(openwrt)、当使用已放电的电池或没有电池为器件供电时、会发生以下行为、MT7688AN 开始加载内核及其所有组件、但当调制解调器通电时、 MT7688AN 是指它重新启动并且未完成对操作系统的加载(此过程无限期重复)、当 BQ24070稳压器连接了带电电池时、MT7688AN 不会在调制解调器通电时重新启动、 因此、我可以假设问题在于可以为 LMR23630稳压器或 BQ24070稳压器供电的电流。

另一个需要提及的事实是、当调制解调器发送信息时、器件的线圈发出嗡嗡声。

MT7688AN 及其外设(存储器、稳压器等)的峰值消耗为800mA、平均消耗为300mA。 LT1963EST3.3稳压器提供1.5A 的最大电流、足以使 MT7688AN 处理器正常工作。

2G 调制解调器的峰值消耗可达1.6A、平均消耗约为400mA、SC4215A 稳压器提供的最大电流为2A、足以让2G 调制解调器正常工作。

您确定问题所采取的步骤如下。

1.拆下电池稳压器 BQ24070、并使用 LMR23630稳压器的5V 电压为稳压器 LT1963EST3.3 (3.3V)和 SC4215A (3.8v)供电、在这种情况下、运行方式相同、调制解调器通电后、MT7688AN 重新启动2G。

在监控示波器时、我无法观察到 MT7688AN 所连接的3.3V 线路中的任何压降

2.AL 将 LMR23630稳压器替换为 LM2576S 稳压器。
通过这一更改、MT7688AN 处理器可以正常工作、当调制解调器启动时、处理器不再重新启动、并且从器件的线圈中听不到声音。

我的问题如下:

LMR23630和 LM2576S 稳压器可提供3A 的电流(根据数据表)、在测量器件的功耗时、我在 LMR2360稳压器和 BQ24070稳压器之间获得了0.61A 的最大测量值、电压为5V、 此测量是使用采用电流测量和最大测量配置的 Fluke 117万用表进行的。
这告诉我、该器件的功耗与 LMR23630和 LM2576S 稳压器的最大电流相差很大。

为什么该器件与 LM2576S 稳压器搭配使用而不与 LMR23630稳压器搭配使用时能够正常工作?

为了在器件中使用 LMR23630稳压器、我应该向 LMR23630稳压器电路添加/更改哪个组件?

用于 LMR23630稳压器和 LM2576S 稳压器的原理图电路由示例电路中的数据表所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    我对您的应用有点困惑。 LMR23630是同步转换器、而 LM2576稳压器是非同步转换器。 如果为了测试而换出、电路必须存在差异。 感谢您的澄清。

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alejandro、


    稳压器电路不同、


    器件 PCB 采用 LMR23630稳压器及其运行所需的组件进行设计。

    然后、对于我对 LM2576进行的测试、我使用了具有该稳压器电路的 PCB、从器件 PCB 上拆下稳压器 LMR23630 (以及电感器和电容器)、并使用电缆将 LM2576稳压器连接到器件 PCB


    我不知道一个稳压器是同步的、而另一个稳压器不是同步的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何塞、

    您能否提供用于 LM2576的电路原理图? 我们能否尝试以下测试:

    • 我建议将 Cout 换成100uF 的陶瓷电容。 分享结果。 COUT 会影响稳态输出电压纹波、环路稳定性以及负载电流瞬态期间的电压过冲/下冲。 我好奇/猜测输出电容不够大、无法提供瞬态电压。 (更多信息、请参阅数据表中的第9.2.2.5节)
    • 请记住、图9-1 (表9-1)上的 COUT 值是降额后的值。
    • 您能澄清以下几点吗? "测量器件的功耗时"、什么器件?

      [引用 userid="489204" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008324/lmr23630-problem-with-regulator-lmr23630 "]测量器件的功耗时、我在 LMR2360稳压器和 BQ24070稳压器之间的电压为5V 时获得的最大测量值为0.61A [/引用]

    谢谢、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alejandro、  

    这是我与 LM2576稳压器一起使用的电路

    这是我在来自 LM2576稳压器的 Cout 上得到的测量值。

    这些是您请求的测试结果。

    1、更改100uF 陶瓷电容的 Cout。

    这是更改前的示波器测量值:

    这是在将 Cout 交换为100uF 钽电容器后在电容器上进行的示波器测量。

    这是在将 Cout 交换为100uF 陶瓷电容器后在电容器上进行的示波器测量

     

    跟踪器件具有基于 MT7688AN 的处理器、闪存、RAM 存储器、2G 调制解调器、GPS、 一个4通道光耦合器和我在电源块设计中包含的稳压器。 器件。

    我在以下时间点进行了电流测量:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    这很奇怪。 我已在内部与团队联系以获得进一步的意见、但同时:当切换为陶瓷电容器值时、您是否测试了是否发生了任何故障? 提高陶瓷电容器值会怎么样? Sincewe 希望 COUT = 100uF 的有效电容、并且目前它可能会降额太低。

    谢谢、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、iAlejandro、

    我使用100uF 陶瓷电容器进行了测试、该器件的复位与电解电容器的复位相同。

    然后、我使用200uF COUT (两个100uF 电容器并联)进行了第二次测试、这次器件未复位、工作正常、执行此测试10次。

    我使用1000uF 钽电容器进行了第三次测试、但器件也会重新启动。

    我应该在 Cout 中使用陶瓷电容器、但该电容器的正确值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    听得好! 因此、增加陶瓷电容器有助于解决该问题。 有效电容值可在各个电容器的数据表中找到。 例如、应该有一个指示"直流偏置特性"的图/曲线。 如果在数据表中找不到数据曲线、可能需要联系供应商。

    请查看 此链接 以获取有关"标称值"和"有效电容"的详细说明的示例。

    谢谢、
    Alejandro