This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3150:LM3150MH CBST

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009331/lm3150-lm3150mh-cbst

器件型号:LM3150

尊敬的专家:

美好的一天!

我们的客户需要确认 有关 LM3150MH 的一些详细信息

LM3150数据表 µF Cbst 为0.33到0.47 μ F。
但 我 想知道 Min 是什么样子的。  Cbst 的值为。
如果 Cbst 设置为47nF、会发生什么情况?
SF 比设定值高两倍、您能告诉我原因吗?
请您回复。

设计
输入电压: 14 ~ 24V
输出电压:8V
输出电流:5A
最高温度:85度
开关频率: 130KHz  

BR,

Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leon、

    BST 电容器为 HG 引脚供电并为高侧 MOSFET 充电。

    较低的 BST 可能适用于较低的 QG MOSFET、但我必须建议保持在数据表限制范围内。

    您可以看到以下应用手册 :https://www.ti.com/lit/an/slua887/slua887.pdf 、了解有关引导说明和计算的更多详细信息。

    如果您有疑问、请告诉我、

    -奥兰多