Other Parts Discussed in Thread: LM3150
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3150 尊敬的专家:
美好的一天!
我们的客户需要确认 有关 LM3150MH 的一些详细信息
LM3150数据表 µF Cbst 为0.33到0.47 μ F。
但 我 想知道 Min 是什么样子的。 Cbst 的值为。
如果 Cbst 设置为47nF、会发生什么情况?
SF 比设定值高两倍、您能告诉我原因吗?
请您回复。
设计
输入电压: 14 ~ 24V
输出电压:8V
输出电流:5A
最高温度:85度
开关频率: 130KHz
BR,
Leon.Liu