This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51561H:首次上电

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007811/lm51561h-first-power-on

器件型号:LM51561H
主题中讨论的其他器件:LM5155

您好!

我首次在24V 至100V 的新直流/直流升压转换器上电。

此时负载为50kOhm 电阻器、它将是 RC 负载、与100nF 并联约200kOhm。

它看起来工作正常、我有100V 的输出。

我在电感器之后发现了该信号、它是正确的吗? 为什么存在二次波和三次波?

为了提高效率并避免 EMC/EMI 问题、我必须更改电感值和开关频率?

非常感谢

CH1 Vgate、Ch2 Vinductor

CH1输出(100V 直流)、Ch2电感器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现了一个问题:我可以看到、每 20-30ms 的开关会停止几毫秒。

    它还会产生可闻噪声。

    我可以检查什么? 我可以通过什么方式解决这个问题?

    谢谢你

    电感器输出电压图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的联系。 我看到从底部反馈电阻器到 GND (C37)有一个电容、那里有没有大电容的原因? 添加此电容器会减慢您的反馈响应速度。

    此外、我看到 C41 AD C42非常大、您是否检查了此设计是否具有足够的增益裕量和相位裕度? 来自电感器的可闻噪声可能是由不稳定引起的、也可能取决于您使用的电感器类型。  

    此致、  

    Em  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、EM、

    我添加了 C37 1nF、认为它有助于降低 FB 引脚上的噪声、我在没有 C37的情况下进行了试听、但它仍然工作正常。

    我还将检查 C41和 C42。

    噪声是在电路的另一部分产生的、现在我解决了!

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您共享此更新。 关于 FB 上的噪声:通常在反馈噪声较大的情况下、我希望 pF 范围内有一些噪声、否则环路响应可能会显著降低。  请在您检查增益裕度和相位裕度后通知我。

    此致、

    Em  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请帮帮我。 我可以通过什么方式检查增益裕度和相位裕度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的回答。 您可以通过此链接 https://www.ti.com/lit/zip/snvc224使用 Excel 快速入门计算 器(LM5155/56共享相同的计算器)并键入所需的值。 可闻噪声也可能是由以下事实引起的:由于 Vout 增大、转换器停止开关、然后再次启动、这可能是因为您的负载太小。 由于电感器上的振铃非常高、因此我无论如何会再次检查补偿。 请告诉我是否可以进一步帮助您。  

    此致、  

    Em