您好!
我使用 BQ24170制作了一个 PCB,但我有一个问题:
充电开始、但在几秒钟后充电停止(大约4秒)、几秒钟后(大约1/1.5秒)充电再次开始、等等...
原理图:
VIN = 15V
锂聚合物是3节电池-实际为11.7V
Viset = 508mV
Vovp = 1.23V
TS = 2V (固定、我这里没有 NTC)
Vacset = 660mV
您是否知道问题出在哪里?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用 BQ24170制作了一个 PCB,但我有一个问题:
充电开始、但在几秒钟后充电停止(大约4秒)、几秒钟后(大约1/1.5秒)充电再次开始、等等...
原理图:
VIN = 15V
锂聚合物是3节电池-实际为11.7V
Viset = 508mV
Vovp = 1.23V
TS = 2V (固定、我这里没有 NTC)
Vacset = 660mV
您是否知道问题出在哪里?
谢谢
您好!
间歇 性充电:BQxx 在几秒钟内充电良好,几秒钟内停止充电(就像它关闭一样),再次充电等
电流使用安培表进行测量在此测试期间、充电时为720mA、未充电时为0A。
当以720mA 充电时、我拍摄了两张照片、当我想测量我在安培表上看到的 SRN 电压时、它正在以880mA 充电(无间歇性)... 我还没有改变...
左侧 PVCC /右侧 SW
4秒充电/ 2秒"关闭"等


我对电池放电一点、然后再次充电。
充电电流大约为2.16A、并且是间歇性的。
SRN 和 PGND 之间的电压: