This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24170:间歇性充电

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009074/bq24170-intermittent-charging

器件型号:BQ24170

您好!

我使用 BQ24170制作了一个 PCB,但我有一个问题:  

充电开始、但在几秒钟后充电停止(大约4秒)、几秒钟后(大约1/1.5秒)充电再次开始、等等...

原理图:  

VIN = 15V

锂聚合物是3节电池-实际为11.7V

Viset = 508mV  

Vovp = 1.23V

TS = 2V (固定、我这里没有 NTC)

Vacset = 660mV

您是否知道问题出在哪里?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    充电时:

    SW 信号:  

    STAT 被接至 GND

    不充电时:

    SW 信号是电池组的直流电压。

    STAT 为 Vref (上拉电阻器)

    ---- 编辑---

    最初我的充电电流约为2.6A,现在充电电流约为700mA (由于电池组充电量较高),我没有间歇性充电....

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请解释您当前的问题。 您是否仍在进行间歇性充电?

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、当充电电流介于大约1安培和2.6安培之间时、充电是间歇性的。 低于充电电压的情况是令人发指的。

    我还不知道收费的正确值、我将进行一些其他测试。

    (我不会手动更改电流设置、电流会因为电池正在充电而减小。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请描述、最好使用充电电流的波形、什么是间歇性充电? 我不理解您的问题、需要查看一些波形来帮助诊断。 请提供 PVCC 电压、SW 电压、SRN 电压和充电电流。

    谢谢、

    Mike Emanuel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    间歇 性充电:BQxx 在几秒钟内充电良好,几秒钟内停止充电(就像它关闭一样),再次充电等

    电流使用安培表进行测量在此测试期间、充电时为720mA、未充电时为0A。

    当以720mA 充电时、我拍摄了两张照片、当我想测量我在安培表上看到的 SRN 电压时、它正在以880mA 充电(无间歇性)... 我还没有改变...

    左侧 PVCC /右侧 SW

    4秒充电/ 2秒"关闭"等

    我对电池放电一点、然后再次充电。

    充电电流大约为2.16A、并且是间歇性的。

    SRN 和 PGND 之间的电压:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的坏!!  问题是由于 BMS,而不是充电器!  

    我做了几次测量,认为是充电器,但是… 不...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴您解决了您的问题!

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。