主题中讨论的其他器件: USB2ANY、 TPS25750、 BQ25792
您好!
我购买了 USB-PD-CHG-EVM-01、为了对其进行编程、我在"订购并开始开发"中看到我需要 USB2ANY、因此我也购买了它。
我在一个视频中看到、使用 TPS25750应用定制工具可以非常轻松地对其进行编程、但我发现它需要通过 COM 端口进行连接。

问题是 USB2ANY 仅显示为 HID 端口、而不显示为 COM 端口。
我是否在连接时犯了任何错误?
我已经看到从 USB2ANY 到 EVM 的正确连接、并在它们之间建立了正确的连接。
USB2ANY Explorer 软件可识别 USB2ANY 板

如果我的回答正确、我需要对 TPS25750进行编程、它将处理 BQ25792。