This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-PD-CHG-EVM-01:USB2ANY 未显示 COM 端口

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: USB-PD-CHG-EVM-01, USB2ANY, TPS25750, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007827/usb-pd-chg-evm-01-usb2any-does-not-show-com-port

器件型号:USB-PD-CHG-EVM-01
主题中讨论的其他器件: USB2ANYTPS25750BQ25792

您好!

我购买了 USB-PD-CHG-EVM-01、为了对其进行编程、我在"订购并开始开发"中看到我需要 USB2ANY、因此我也购买了它。

我在一个视频中看到、使用 TPS25750应用定制工具可以非常轻松地对其进行编程、但我发现它需要通过 COM 端口进行连接。

问题是 USB2ANY 仅显示为 HID 端口、而不显示为 COM 端口。

我是否在连接时犯了任何错误?

我已经看到从 USB2ANY 到 EVM 的正确连接、并在它们之间建立了正确的连接。
USB2ANY Explorer 软件可识别 USB2ANY 板

如果我的回答正确、我需要对 TPS25750进行编程、它将处理 BQ25792。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    USB2ANY 接头连接到 I2CS 线路、在这里它将控制作为从器件的 TPS25750。 您可以将 USB2ANY 与4cc 命令"I2Cw"和"I2Cr"结合使用、以便与从 I2C 线路到 I2Cm 线路的电池充电器、EEPROM 等进行通信。 如果您更愿意将充电器 GUI 与 USB2ANY 配合使用、请按照下面的链接帖子进行操作。

    e2e.ti.com/.../3690199

    如果您想对 EEPROM 进行编程、请按照以下步骤操作。

    1.使用 TPS25750定制工具选择您的参数。

    2.生成完整的闪存二进制文件。

    3.给电路板加电并使用二进制文件对 EEPROM 进行编程。 您可以将 J5与 Aardvark 一起使用、以总相位为示例。

    4.对电路板进行下电上电。

    谢谢、

    Mike Emanuel
    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    我想使用  TPS25750定制工具对 TPS 进行编程。

    除非有可用的 COM 端口、否则不允许我对其进行编程。 我的 USB2ANY 不提供该 COM 端口。

    可以帮帮我吗? 我已经按照 J7连接器上的说明连接了 I2C 线路。  

    请尽可能详细地解释、因为在阅读文档和论坛后、我仍然无法使其正常工作。

    我的装备是 USB2ANY 和 USB-PD-CHG-EVM-01、如 https://www.ti.com/tool/USB-PD-CHG-EVM-01 上 的"订购和开始开发"部分所述

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您无法使用 USB2ANY 直接从定制工具对 TPS25750进行编程。 USB2ANY 可与其关联的 J3接头一起使用以使用 TPS25750的直通功能、或与跳线结合使用以通过 J7查看充电器 GUI。

    您必须通过在线工具生成完整的闪存二进制文件、然后使用 I2C 编程器来刷写 EEPROM。 我在上一个帖子中简要概述了一个示例编程、因此我将以更详细的方式进行解释。

    若要对 EEPROM 进行编程:

    1.使用 TPS25750定制工具选择您的参数。

    2.生成完整的闪存二进制文件。

    3.给电路板加电。

    4.使用具有闪存编程器的 J5上的 I2C 引脚以全闪存二进制文件刷写 EEPROM。 我使用 Aardvark 乘以 Total Phase 及其关联的编程器 Flash-Center。 您也可以尝试  以获得替代解决方案。 我认为、该解决方案不需要为电路板供电即可工作、只需夹住 EEPROM 即可。

    5.对电路板进行下电上电。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我知道我无法将 USB2ANY 直接与 自定义工具配合使用。

    但我不明白在下载二进制文件后如何使用 USB2ANY 对 TPS 进行编程、而无需购买新的编程器。

    请详述一下。 此外 、为了给电路板上电、我应该只连接电池(J5)吗?

    电源 上一个答案未解决我的问题。 我意外点击了它、 看不到如何撤消它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我更清楚地说明一下。 默认情况下、USB2ANY 无法对 TPS25750进行编程。 其接头未连接到 EEPROM。 我们欢迎您为涉及4CC 命令的 USB2ANY 编写软件、以编写代码来完成直通并刷写 EEPROM。 我提供了多种解决方案来对 TPS25750进行编程、具有不同的价格范围和易用性。 参考设计的用户指南第12页显示、

    "回答完所有问题后、即可对配置文件进行编程。 这里有几个选项可供选择、最简单的方法是使用"Current Configuration"选项中的闪存到器件、例如、将工具连接到板上已连接的 Tiva 芯片。 另一个选项是使用生成完整闪存二进制选项导出二进制文件、然后使用外部程序、例如 Aardvark by Total Phase、将所选配置编程到 TPS25750D。"

    电池未连接到 J5上、也就是丝印所述的 Aardvark。 电池连接到 J2。 确保您处于 JP1、JP2和 JP3上电池跳线选择的电池范围内。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我是说 J2用于电池供电、这是我的错误。

    我将由您从亚马逊推荐的程序员来完成。   

    那么、默认情况下、USB2ANY 对编程无用? 我购买的目的是为了方便使用 USB-PD、而无需麻烦地创建 PCB 和编写定制固件。 这就是 EVM 的理念吗?

    有没有关于如何使用 USB2ANY 的指南或文章、或者有什么用途? 没有编写我自己的软件就可以使用任何程序?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当与 TRM 结合使用时、USB2ANY 提供一个到 TPS25750的接口。 它还提供了一个接口、可通过一些额外的导线与 BQ25792进行通信。

    Aardvark 接头包含在其中、可用于对 EVM 进行编程。 为了减小解决方案尺寸、我们没有在 EEPROM 的标头之外包含编程硬件。 借助 Amazon 解决方案、您无需在电路板上安装 BOM 即可对 EVM 进行编程。

    谢谢、

    Mike Emanuel