This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3818:阐明交流输入丢失期间为什么没有 UCC3818 DRVOUT。

Guru**** 2631905 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC3818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009068/ucc3818-to-clarify-why-there-is-no-ucc3818-drvout-during-ac-input-lost

器件型号:UCC3818

您好、专家、

需要澄清交流输入丢失期间没有 DRVOUT 的原因。

条件:

-PFC 级在交流输入下运行

-关闭伺服交流周期(60Hz)的交流输入,然后重新打开交流输入  

-VCC 处于偏置状态、并在交流电丢失期间仍保持稳压状态

结果和支持需求:

 在交流输入丢失期间未观察到 DRVOUT。

交流输入恢复后 、DRVOUT 将在等待2ms 后恢复切换。   

我们是否可以知道 在交流输入丢失期间为什么没有 DRVOUT。 UCC3818的预期行为是不是?

请提供 UCC3818内部的行为建议、以在 交流电丢失期间禁用 DRVOUT、以及为什么需要等待2ms。

此致、

黎家祥

 

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric Lai @TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    如果看不到原理图、很难确定、但 UCC3818的控制逻辑需要来自交流电压的 IAC 电流才能正确调节。 否则、器件将无法正确调节:

    这是否能回答您的问题?