Other Parts Discussed in Thread: UCC3818
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC3818 您好、专家、
需要澄清交流输入丢失期间没有 DRVOUT 的原因。
条件:
-PFC 级在交流输入下运行
-关闭伺服交流周期(60Hz)的交流输入,然后重新打开交流输入
-VCC 处于偏置状态、并在交流电丢失期间仍保持稳压状态
结果和支持需求:
在交流输入丢失期间未观察到 DRVOUT。
交流输入恢复后 、DRVOUT 将在等待2ms 后恢复切换。
我们是否可以知道 在交流输入丢失期间为什么没有 DRVOUT。 UCC3818的预期行为是不是?
请提供 UCC3818内部的行为建议、以在 交流电丢失期间禁用 DRVOUT、以及为什么需要等待2ms。
此致、
黎家祥
现场应用工程师
德州仪器台湾有限公司
O:+886-2-2175-2582
M:+886-909-262-582
电子邮件:Eric Lai @TI.com