请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24610EVM 我想缩短充电时间。
-蓝线(我画了它)。
——任何人,您能向我建议任何解决方案吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想缩短充电时间。
-蓝线(我画了它)。
——任何人,您能向我建议任何解决方案吗?
是的、需要很长时间才能终止。
-电池充电规范
->电池:1S2P,10,000mAh
-> 充电电流:3.0A、充电终止电流:1.0A
->交流电源适配器:5.0V/3.0A (典型值)
我尝试测试充电终止电流:0.3A、然后终止时间 大约为6H。
因此、我更改了充电终止电流:1.0A 、然后终止时间大约为3/30 ~ 4h。
但是、充电电流为9000mAh (90%)。
而且、我尝试测试电源和适配器、但测试结果类似。
我希望充电速度更快。