This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610EVM:缩短充电时间

Guru**** 2389770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008858/bq24610evm-shortening-the-charging-time

器件型号:BQ24610EVM

I want to short charging time as  blue line

我想缩短充电时间。

-蓝线(我画了它)。

——任何人,您能向我建议任何解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您当前的问题是什么? 终止时间是否过长? 请提供更多详细信息。

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、需要很长时间才能终止。

     -电池充电规范

       ->电池:1S2P,10,000mAh

       -> 充电电流:3.0A、充电终止电流:1.0A

        ->交流电源适配器:5.0V/3.0A (典型值)

    我尝试测试充电终止电流:0.3A、然后终止时间 大约为6H。

    因此、我更改了充电终止电流:1.0A 、然后终止时间大约为3/30 ~ 4h。

    但是、充电电流为9000mAh (90%)。

    而且、我尝试测试电源和适配器、但测试结果类似。

    我希望充电速度更快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    锥度所需的时间取决于调节感应点与实际电池本身之间的阻抗。 这包括 PCB 上的布线、电池阻抗和内部电池阻抗。 如果要缩短锥形时间、请将检测点移至更靠近电池组的位置并/或降低阻抗。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。