请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25730 你(们)好
bq25730是否具有了解电池电量监测计的功能?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Lee、
感谢您的联系。 不可以、BQ25730只是一个充电器、没有典型的电量监测计功能。 您需要使用单独的 IC 来处理电池电量监测计功能。
TI 有许多电池电量监测计可供您选择。
https://www.ti.com/power-management/battery-management/fuel-gauges/products.html
谢谢、我希望这对您有所帮助、
Peng
*如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。
您好、Lee、
BQ25730是一款需要处理器干预的 IC、因为默认充电电流为0。 换言之、您的系统中应始终有一个处理器。
根据我先前的发言并回答您的问题、实际上没有专门的引脚来实现这一点。 但是、您可以启用 VBAT ADC 或利用 我们的充电器上的独立比较器来监控电池电压。 大多数监测计 IC 还应能够执行这些 电池电压读数。 处理器可以获取此信息并根据需要执行任何操作(例如终止充电)。
(数据表第39页)
希望这对您有所帮助、
谢谢、
Peng
*如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。