This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61253A:异常故障模式--需要一些建议!

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61253A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008414/tps61253a-unusual-failure-mode----need-some-advice

器件型号:TPS61253A

您好!

我们有一个使用 TPS61253A 的升压设计;随附原理图。  我这里有一个板出现了错误、我需要一些关于原因的建议。

输入 电压范围为2.8V 至5.2V。 良好的电路板将输出5V 电压、如果输入超过5V、则会进入直通模式

2. 在发生故障的电路板上、如果有负载、即使是几十毫安的极轻负载、转换器也无法启动、但一旦输出电压为5V、转换器将在负载下运行、即使是0.5A 的适当负载。我没有尝试过更高的负载。

最 奇怪的是、它一直处于直通模式、直到输入降至3.8V 左右。 换句话说、当我将输入从5V 降低至3.8V 时、输出会跟踪输入、 芯片仅在3.8V 及以下时启动开关、输出达到5V。 正常电路板和故障电路板之间的开关波形看起来相同。

4、 即使输入电压低于3.8V、转换器在负载下仍不会启动。

5 、芯片使能输入高电平、模式输入低电平(自动 PFM)。

6. 欧姆表检查并不表示良好的电路板和故障电路板之间有任何不同:接地电阻不低、信号之间没有短路。  由于这是 BGA 封装、我无法直接访问芯片引脚。

这里可能会发生什么情况?  

谢谢、
Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    有多少电路板具有与此电路板类似的行为? 是否可能是焊接问题导致的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们知道、只有一个板是这样的。  当然、可能存在焊接问题、但我无法确定到底是什么焊接错误导致了这种情况。  它必须是以下三项之一:短接、开路或高电阻连接。  在中、它在3.8V 电压下正常运行这一事实对我来说意味着不会有太多的焊接问题、或者它永远不会工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    即使 VIN<3.8V、该器件也无法加载、对吧?  

    VIN 引脚可能悬空、但泄漏电流使器件正常工作。

    请尝试 测量 GND 和其他引脚之间的 ESD 二极管正向电压。

    2.您是否有 X 射线来检查 IC 是否焊接良好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    该器件在 VIN<3.8V 时工作正常-它只是不会启动进入负载、但我可以在5V 输出和3.7V 输入下运行0.5A 负载。  在这种情况下、VIN 如何浮动?

    如何使用电路中的器件测量 ESD 二极管?  每个节点上的其他 IC 也会有 ESD 二极管、因此我将看到这些二极管。

    对于 X 射线、我必须将电路板发送给制造电路板的 CM。  如果我们不能提出任何其他答案、我可以这样做。

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    工作模式、直通模式或升压模式、由 VIN 和 VOUT 引脚上的电压电平定义。 如果未正确感测到输入电压、器件将无法正常运行。  

    请参阅此博客来测量内部 ESD 二极管。  

    (+)调试升压转换器的四个技巧-电源管理-技术文章- TI E2E 支持论坛