您好!
我们有一个使用 TPS61253A 的升压设计;随附原理图。 我这里有一个板出现了错误、我需要一些关于原因的建议。
输入 电压范围为2.8V 至5.2V。 良好的电路板将输出5V 电压、如果输入超过5V、则会进入直通模式
2. 在发生故障的电路板上、如果有负载、即使是几十毫安的极轻负载、转换器也无法启动、但一旦输出电压为5V、转换器将在负载下运行、即使是0.5A 的适当负载。我没有尝试过更高的负载。
最 奇怪的是、它一直处于直通模式、直到输入降至3.8V 左右。 换句话说、当我将输入从5V 降低至3.8V 时、输出会跟踪输入、 芯片仅在3.8V 及以下时启动开关、输出达到5V。 正常电路板和故障电路板之间的开关波形看起来相同。
4、 即使输入电压低于3.8V、转换器在负载下仍不会启动。
5 、芯片使能输入高电平、模式输入低电平(自动 PFM)。
6. 欧姆表检查并不表示良好的电路板和故障电路板之间有任何不同:接地电阻不低、信号之间没有短路。 由于这是 BGA 封装、我无法直接访问芯片引脚。
这里可能会发生什么情况?
谢谢、
Scott
、