请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23758 主题中讨论的其他器件:TIDA-010083、
我想使用 tps23758将 PSE (48V)传输到5V 输出、电路板 TIDA-010083用于参考电路。电路如下所示。


D20、R66、F10现在未连接。
电源48V 电压波形如下所示。

输出12V 电压波形如下所示。

n‘t,我怀疑是短路,但我找不到任何地方短路。我还使用稳定的48V 电源作为输入,任何部件都不会损坏,输出电压始终为0,VCC 始终为13V (当 PSE 输入、IT、s 13>8>0>13>8>0....)。
我尝试在输出中添加负载、但也没有使用。您有什么想法吗?