This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23758:TPS23758:PD 输入始终为0>52>0>52>0....输出始终为0>9>0>9>0...

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010083, TPS23758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008454/tps23758-tps23758-pd-input-is-always-0-52-0-52-0-output-is-always-0-9-0-9-0

器件型号:TPS23758
主题中讨论的其他器件:TIDA-010083

我想使用 tps23758将 PSE (48V)传输到5V 输出、电路板 TIDA-010083用于参考电路。电路如下所示。

D20、R66、F10现在未连接。

电源48V 电压波形如下所示。

输出12V 电压波形如下所示。

n‘t,我怀疑是短路,但我找不到任何地方短路。我还使用稳定的48V 电源作为输入,任何部件都不会损坏,输出电压始终为0,VCC 始终为13V (当 PSE 输入、IT、s 13>8>0>13>8>0....)。

我尝试在输出中添加负载、但也没有使用。您有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    波形传输输出如下。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的提问。  

    我看了原理图、有几件事吸引了我的眼球。 我建议将 C57更改为22nF、并将 D22更改为齐纳二极管。 我还建议在 VDD 引脚和 RTN 之间添加一个0.22uF 电容。  

    您是否还可以获取 VSS_RTN 和 DRAT_RTN 的波形?  我认为这将有助于我们了解问题的发生位置。  

    此致、

    Brett Colteaux