请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV1117 您好!
在为客户测试零件时、我注意到零件在某些引线上有轻微磨损标记。
此外、在执行可焊性测试时、我注意到一些引线对焊料的影响不大。
我不太熟悉镍钯金镀层、我们测试的大多数组件都是纯锡(E3)镀层。
这种类型的 pf 镀层有不同的焊料曲线吗?
IPC-J-STD-002E 4.2.7
Alpha Metal Sn 96.5% Ag 3% Cu 0.5%无铅焊接
Kester 182 (根据 J-STD-004归类为 ROL 1)
ºC μ A
谢谢。