This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1117:可焊性

Guru**** 2505115 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008434/tlv1117-solderability

器件型号:TLV1117

您好!  

在为客户测试零件时、我注意到零件在某些引线上有轻微磨损标记。

此外、在执行可焊性测试时、我注意到一些引线对焊料的影响不大。
我不太熟悉镍钯金镀层、我们测试的大多数组件都是纯锡(E3)镀层。
这种类型的 pf 镀层有不同的焊料曲线吗?

IPC-J-STD-002E 4.2.7
Alpha Metal Sn 96.5% Ag 3% Cu 0.5%无铅焊接
Kester 182 (根据 J-STD-004归类为 ROL 1)
ºC μ A

谢谢。