主题中讨论的其他器件:UCC28911、 TPS63802、
您好!
我们希望使用 GSM 调制解调器为器件供电、该器件在通信时(2-3秒)每4.6ms 获取0.6us 的2A 峰值电流。 我们在此应用中考虑的两个电源是降压直流/直流转换器、例如 UCC28911 (70V 输入电压和5V 输出、最大电流为0.5A)和锂离子电池(4.2-3.2V、3.8V 标称值)。 这两个源将自动选择、其中直流/直流转换器具有更高的优先级。 PPM 的输出提供给降压/升压 TPS63802、以便为 GSM 模块提供稳定的4V 电压。 如下面的方框图所示。

一些问题:
UCC28911过载时的 Vout 压降特性是什么?
2.基于 Vout 的这种下降和启用的电池电源路径、TPS2116迟滞在0.6ms 2A 电流消耗持续时间内会如何反应?
三、两条电源路径是否达到平衡、以便与降压/升压稳压器共享功率?
4.此配置是否可能存在其他问题?
谢谢、此致、Prithvi