This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116:使用压降 DC-DC 和电池进行电源开关

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28911, TPS63802, TPS2116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008513/tps2116-power-switching-with-a-drooping-dc-dc-and-battery

器件型号:TPS2116
主题中讨论的其他器件:UCC28911TPS63802

您好!

我们希望使用 GSM 调制解调器为器件供电、该器件在通信时(2-3秒)每4.6ms 获取0.6us 的2A 峰值电流。 我们在此应用中考虑的两个电源是降压直流/直流转换器、例如 UCC28911 (70V 输入电压和5V 输出、最大电流为0.5A)和锂离子电池(4.2-3.2V、3.8V 标称值)。 这两个源将自动选择、其中直流/直流转换器具有更高的优先级。 PPM 的输出提供给降压/升压 TPS63802、以便为 GSM 模块提供稳定的4V 电压。 如下面的方框图所示。

一些问题:

UCC28911过载时的 Vout 压降特性是什么?

2.基于 Vout 的这种下降和启用的电池电源路径、TPS2116迟滞在0.6ms 2A 电流消耗持续时间内会如何反应?

三、两条电源路径是否达到平衡、以便与降压/升压稳压器共享功率?

4.此配置是否可能存在其他问题?

谢谢、此致、Prithvi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prithvi、

    我无法对 UCC28911进行评论、因为这不是电源开关器件。 我建议您仅发布有关 UCC28911的类似帖子、以便负责的团队能够快速提供帮助。 我可以将这个线程移到这里、但我假设您可能对 TPS2116有后续问题。

    2.根据设定的优先级、TPS2116可以继续通过降压源、也可以切换到电池。 我认为这种情况下的切换是不可取的、因此我建议优先级选择的设置方式应允许这些压降顺利通过。 如果电压下降到低于这些下降值、则这将是一种故障情况、只有在这种情况下才需要切换。

    3.不 PowerMUX 不允许两个源同时为一个输出供电。 在任何给定的时间、它们只会使输出产生一个源。

    4、此配置不会出现其他问题。 TPS2116可用于许多备份系统。 如果需要、或者如果此系统有任何问题、请随时提出进一步的问题。

    谢谢、

    Shreyas