This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21225A:关于器件结构

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21225A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007308/ucc21225a-about-structure-of-device

器件型号:UCC21225A

您好、E2E、

我们的客户正在收集有关 UCC21225A 结构的信息。
-器件内部初级侧和次级侧之间的间隙和爬电距离。
-填充材料和电气特性(例如电抗冲击)。

TI 是否能够提供它们?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、  

    我们的数据表的第6.2和6.6节讨论了请求的参数。 查看这些信息、并告诉我我们是否可以提供任何其他信息。   

    请告诉我们这是否能解答您的问题。  

    最好  

    弗朗西斯科·劳祖里克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco、

    感谢你的答复。
    我们的客户计划将其产品应用于 UL 联盟。
    但是、UL 认为 UCC21225A 不符合 IEC、因此、如果对其产品采用 UCC21225A、则不能应用 UL。
    我认为不需要 IEC、如果我们能够证明它是安全的。
    UCC21225A 具有 VDE V 0884-11和 UL 1577。
    UCC21225A 不是光耦合器、不需要 IEC-60747-55。

    让 UL 批准 CB 报告的技术是什么?

    此致、
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    UCC21225A 通过 UL SEa 链接认证 为"单保护非光学隔离器、型号 UCC21225、可后跟附加字母和/或数字"。

    这是您想要的吗?

    谢谢!

    Audrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、  

    余若薇·德瑞恩的前一个回答是否回答了您的问题?

    请告诉我们您的问题是否得到了解答。  

    最好  

    弗朗西斯科·劳祖里克