您好、E2E、
我们的客户正在收集有关 UCC21225A 结构的信息。
-器件内部初级侧和次级侧之间的间隙和爬电距离。
-填充材料和电气特性(例如电抗冲击)。
TI 是否能够提供它们?
此致、
ACGUY
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Francisco、
感谢你的答复。
我们的客户计划将其产品应用于 UL 联盟。
但是、UL 认为 UCC21225A 不符合 IEC、因此、如果对其产品采用 UCC21225A、则不能应用 UL。
我认为不需要 IEC、如果我们能够证明它是安全的。
UCC21225A 具有 VDE V 0884-11和 UL 1577。
UCC21225A 不是光耦合器、不需要 IEC-60747-55。
让 UL 批准 CB 报告的技术是什么?
此致、
ACGUY