This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 3.3V 至-12V 的反相电路

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01423, TPS62136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008494/inversion-circuit-from-3-3v-to--12v

主题中讨论的其他器件:TIDA-01423TPS62136

您好!

我正在考虑具有以下规格的电路。
在基准电路(TIDA-01423)中、使用 TPS62136的电路适用。
但是、TPS62136不是 Q1级产品。
是否有符合以下规格的产品?
此外、如果您有参考设计、请向我提供。

(规格)
输入电压:3.3V
输出电压:-12V
输出电流:100mA
需要 Q1等级

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    为了启动3.3V 至-12V 转换器、您需要一个能够在低于3.3V 的输入电压下运行的转换器、 为了处理反相降压电压、它需要在输入端承受大于15.3V 的输入电压、并具有足够的可用占空比以支持15.3V 至12V 的转换率。

    请尝试查看 LM2734Z-Q1 和 LM2734-Q1

    这两款均为额定电流为1A 的 Q100 3V 至20V 同步降压转换器。