Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01423, TPS62136
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TIDA-01423、 TPS62136您好!
我正在考虑具有以下规格的电路。
在基准电路(TIDA-01423)中、使用 TPS62136的电路适用。
但是、TPS62136不是 Q1级产品。
是否有符合以下规格的产品?
此外、如果您有参考设计、请向我提供。
(规格)
输入电压:3.3V
输出电压:-12V
输出电流:100mA
需要 Q1等级
此致、