大家好、
在客户的应用中、他们使用 TPS61089作为音频电源、因此存在高于20kHz 的纹波要求。
在 TPS61089中、它是轻负载下的 PFM 模式、因此需要在以下条件下与您核实频率:3~4V 输入电压、10.5V 输出电压、1mA 负载。
PFM 模式下的 Webench 仿真结果是否正确? 如果是、我可以使用 Webench、但由于 PFM 模式是非线性控制、我不确定 PFM 模型是否与实际设计相匹配。 谢谢。
BRS
假设
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
在客户的应用中、他们使用 TPS61089作为音频电源、因此存在高于20kHz 的纹波要求。
在 TPS61089中、它是轻负载下的 PFM 模式、因此需要在以下条件下与您核实频率:3~4V 输入电压、10.5V 输出电压、1mA 负载。
PFM 模式下的 Webench 仿真结果是否正确? 如果是、我可以使用 Webench、但由于 PFM 模式是非线性控制、我不确定 PFM 模型是否与实际设计相匹配。 谢谢。
BRS
假设
您好 、
我根据 TPS61089EVM 测试了所需的工作条件、 PSM 模式下的频率不是固定的、并且会因噪声或干扰而改变。 测试 频率在16.7至76.9kHz 范围内、短时间内可能低于20kHz。
对于此类低功耗 PSM 模式、我认为低于20kHz 的开关频率可能是可以接受的、因为总能量在10.5mW 时非常小。
PSM 模式下的频率也取决于 Cout、因为小 Cout 会加速放电过程并增加 PSM 开关频率。 EVM 的输出为3*22uF//1uF。 如果 严格要求频率、可以相应地降低 Cout、而不会影响 输出纹波等正常工作。
Webench 在 PFM 模式下不准确、因为 Webench 只能在短时间内进行仿真。 它可以模拟正常的重负载情况。 建议在实验室测试 PFM 模式下的频率。
此致、
俞宗怡