This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089:1mA 时的频率

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61089

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007374/tps61089-frequency-at-1ma

器件型号:TPS61089

大家好、  

在客户的应用中、他们使用 TPS61089作为音频电源、因此存在高于20kHz 的纹波要求。  

在 TPS61089中、它是轻负载下的 PFM 模式、因此需要在以下条件下与您核实频率:3~4V 输入电压、10.5V 输出电压、1mA 负载。   

PFM 模式下的 Webench 仿真结果是否正确? 如果是、我可以使用 Webench、但由于 PFM 模式是非线性控制、我不确定 PFM 模型是否与实际设计相匹配。 谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    我根据 TPS61089EVM 测试了所需的工作条件、 PSM 模式下的频率不是固定的、并且会因噪声或干扰而改变。 测试 频率在16.7至76.9kHz 范围内、短时间内可能低于20kHz。

    对于此类低功耗 PSM 模式、我认为低于20kHz 的开关频率可能是可以接受的、因为总能量在10.5mW 时非常小。

    PSM 模式下的频率也取决于 Cout、因为小 Cout 会加速放电过程并增加 PSM 开关频率。 EVM 的输出为3*22uF//1uF。 如果 严格要求频率、可以相应地降低 Cout、而不会影响 输出纹波等正常工作。

    Webench 在 PFM 模式下不准确、因为 Webench 只能在短时间内进行仿真。 它可以模拟正常的重负载情况。   建议在实验室测试 PFM 模式下的频率。

    此致、

    俞宗怡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:  

    感谢您的回复。 在客户设计中、输入电压为3V 至11V、输出电流为90mA、因此我使用 Webench 设计、Cout 仅为1x10uF。 那么它可以高于20kHz、对吧? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    μF、三个22 μ F 陶瓷输出电容器适用于大多数应用。 10uF Cout 看起来太小。 我通过具有3*22uF Cout 的 EVM 测试了频率。 频率约为467kHz、与 Webench 设计类似、高于20kHz。

    此致、

    俞宗怡