This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 直流/直流机会

Guru**** 2771045 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006816/dc-dc-opportunity

主题中讨论的其他器件:LM5157

大家好、

我想找到 PSE 中使用的直流/直流。  使用 PSE 时、直流/直流属于隔离式类型。 输入电压为20V、输出电压为51V、输出电流为0.3A。 您是否有合适的推荐器件? 谢谢!

此致、

很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、Gust、

    请查看反激式配置中的 LM5157。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

    您还可以查看参考设计、这些参考设计可在 TI 网页上找到:

    • 参考设计

    然后浏览菜单、选择应用程序的参数

     我发现这些可能符合您的要求:

      https://www.ti.com/reference-designs/index.html#search?vinmin=10,30&vinmax=15,40&iout=0.1,0.8&vout=50

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

     自一周以来未看到您的更新- 您是否 找到了所需信息。

    如果您的问题得到解决、您可以关闭该主题并单击 Resolved (已解决)按钮。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    我的客户已考虑到该参考、感谢您的帮助。 我将关闭此主题。

    此致、

    很好