Other Parts Discussed in Thread: LM5157
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LM5157大家好、
我想找到 PSE 中使用的直流/直流。 使用 PSE 时、直流/直流属于隔离式类型。 输入电压为20V、输出电压为51V、输出电流为0.3A。 您是否有合适的推荐器件? 谢谢!
此致、
很好
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、您好、
您还可以查看参考设计、这些参考设计可在 TI 网页上找到:
然后浏览菜单、选择应用程序的参数
我发现这些可能符合您的要求:
此致、
Stefan