This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3407:建议用于 LCD 背光?

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3407, TPS92200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008504/lm3407-suggested-for-lcd-backlight

器件型号:LM3407
主题中讨论的其他器件: TPS92200

大家好、TI 团队、

我们需要使用以下规格为显示屏的背光供电:

VIN=24VDC

背光:
Vf=19、2V
如果= 40mA
2个 LED 灯串 á 6个 LED

´ve、LM3407可能是一个好 ´m、但我阅读威胁标题"LM3407:在低电流运行情况下重复发生电感器故障"、现在我不确定使用此 IC 是否会出现问题。  
在低电流应用中、是否有任何有关此驱动器的建议? 是否有其他更适合的驱动器?

谢谢你

最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    TPS92200是我们的最新器件、似乎适合您的应用。

    BR、

    Robin