Other Parts Discussed in Thread: LM3407, TPS92200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3407 主题中讨论的其他器件: TPS92200
大家好、TI 团队、
我们需要使用以下规格为显示屏的背光供电:
VIN=24VDC
背光:
Vf=19、2V
如果= 40mA
2个 LED 灯串 á 6个 LED
´ve、LM3407可能是一个好 ´m、但我阅读威胁标题"LM3407:在低电流运行情况下重复发生电感器故障"、现在我不确定使用此 IC 是否会出现问题。
在低电流应用中、是否有任何有关此驱动器的建议? 是否有其他更适合的驱动器?
谢谢你
最大