This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:为什么在转换器启动之前充电器读取电感值?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007698/bq25713-why-does-the-charger-read-inductance-value-before-the-converter-starts-up

器件型号:BQ25713

您好!

我想知道为什么充电器在转换器启动之前读取电感值?

我在数据表中找不到有关电感检测的更多说明。

9.3.5.1通过 IADT 引脚进行电感检测
在转换器启动之前、充电器通过连接到 IADBT 引脚的电阻读取电感值。
169kΩ 1uH、2.2uH 和3.3uH 电感的电阻分别为93kΩ μ H、137kΩ μ H 和 μ H。
必须使用容差为±3%或更高的表面贴装芯片电阻器来实现精确的电感检测。

此致、

Shubiao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    感谢您的联系。  

    BQ25713是一款高度集成的电源转换器/充电器、此转换器/充电器具有多种运行模式。   为了让工程师 能够轻松进行设计、IC 需要知道电感值以涵盖所有用例并适应所有不同的工作条件。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Peng

    *如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peng:

    运行模式是否意味着降压、降压/升压、升压模式?  

    电感如何影响工作模式? 您是否愿意分享任何笔记或文档来解释它?

    如果未组装 IADT 引脚电阻器、bq25713如何工作? 或电阻错误?

    此致、

    Shubiao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubiao、

    是的、但还有更多内容可供选择。 还有不同的输入电压条件、输出电压条件、负载条件、 OTG 等 您需要正确的 IADPTT 电阻才能工作。

    通常、在电源转换器中 、磁性元件(电感器)是一个非常重要的参数、会影响功率级频率响应以及热效率和效率。 例如、使用较小的电感器时、峰值电流将会更高、并且由于电感器交流损耗、效率将会有所不同。

    这是一个非常好的工具、用于了解不同电源转换器的运行情况。

    https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER 

    对于我们的 IC、 这是 专有信息。 请遵循数据表。 如果未组装 IADT 引脚或电阻错误、则转换器在某些条件下的性能不会很好、可能根本无法工作。 通常、集成度越高(更易于使用)、您希望参考 EVM 的数量就越多。 BQ25713是一款集成度相当高的电源转换器。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。