您好!
我想知道为什么充电器在转换器启动之前读取电感值?
我在数据表中找不到有关电感检测的更多说明。
9.3.5.1通过 IADT 引脚进行电感检测
在转换器启动之前、充电器通过连接到 IADBT 引脚的电阻读取电感值。
169kΩ 1uH、2.2uH 和3.3uH 电感的电阻分别为93kΩ μ H、137kΩ μ H 和 μ H。
必须使用容差为±3%或更高的表面贴装芯片电阻器来实现精确的电感检测。
此致、
Shubiao
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想知道为什么充电器在转换器启动之前读取电感值?
我在数据表中找不到有关电感检测的更多说明。
9.3.5.1通过 IADT 引脚进行电感检测
在转换器启动之前、充电器通过连接到 IADBT 引脚的电阻读取电感值。
169kΩ 1uH、2.2uH 和3.3uH 电感的电阻分别为93kΩ μ H、137kΩ μ H 和 μ H。
必须使用容差为±3%或更高的表面贴装芯片电阻器来实现精确的电感检测。
此致、
Shubiao
您好、Shubiao、
是的、但还有更多内容可供选择。 还有不同的输入电压条件、输出电压条件、负载条件、 OTG 等 您需要正确的 IADPTT 电阻才能工作。
通常、在电源转换器中 、磁性元件(电感器)是一个非常重要的参数、会影响功率级频率响应以及热效率和效率。 例如、使用较小的电感器时、峰值电流将会更高、并且由于电感器交流损耗、效率将会有所不同。
这是一个非常好的工具、用于了解不同电源转换器的运行情况。
https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER
对于我们的 IC、 这是 专有信息。 请遵循数据表。 如果未组装 IADT 引脚或电阻错误、则转换器在某些条件下的性能不会很好、可能根本无法工作。 通常、集成度越高(更易于使用)、您希望参考 EVM 的数量就越多。 BQ25713是一款集成度相当高的电源转换器。
谢谢、我希望这对您有所帮助、
Peng
*如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。