您好!
我是否可以像原理图照片中所示那样将 TPS6280x 用于负电压应用?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、用户:
感谢您的提问。
建议的配置应该有效。 我们在实验室中测试了类似的配置、但没有注意到主要问题。
请注意、此配置超出了标称工作条件、并且某些数据表参数不再有效。
请记住 、器件看到的新输入电压为|VIN|+|VOUT|、需要保持在建议的工作条件内。
此外、我们注意到 可能存在与 C4210相关的高电流问题。 我建议您将一个额外的4.7uF 电容器与 C4212并联、作为输入电容器、并决定在测试期间是否移除 C4210。
如果您需要进一步的支持、请再次询问。
谢谢、
Stefano
此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。
您好!
是的、你是对的。
如果您想最大限度减小解决方案尺寸、可以使用 TPS62802的两个级、一个从4.2V 到2V 或3V、然后第二个级来获得负 VOUT。
如果您需要进一步的支持、请再次询问。
谢谢、
Stefano
此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。