This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62802:适用于负电压应用的 TPS62802

Guru**** 2380150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62802
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006521/tps62802-tps62802-for-negative-voltage-applications

器件型号:TPS62802

您好!

我是否可以像原理图照片中所示那样将 TPS6280x 用于负电压应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    感谢您的提问。

    建议的配置应该有效。 我们在实验室中测试了类似的配置、但没有注意到主要问题。

    请注意、此配置超出了标称工作条件、并且某些数据表参数不再有效。

    请记住 、器件看到的新输入电压为|VIN|+|VOUT|、需要保持在建议的工作条件内。

    此外、我们注意到 可能存在与 C4210相关的高电流问题。 我建议您将一个额外的4.7uF 电容器与 C4212并联、作为输入电容器、并决定在测试期间是否移除 C4210。

    如果您需要进一步的支持、请再次询问。

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    以下陈述非常重要、我以前从未看到过:

    "请记住 、器件看到的新输入电压为|VIN|+|VOUT|、需要保持在建议的工作条件内。"

    因此、如果我直接使用锂离子电池(最大4.2V)并且 VOUT 为-2V、那么我已经超过了6V 的绝对最大额定值?

    这意味着、为了创建-2V 电压、我需要使用一些预直流/直流级将 VIN 保持在3.5V 以下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、你是对的。

    如果您想最大限度减小解决方案尺寸、可以使用 TPS62802的两个级、一个从4.2V 到2V 或3V、然后第二个级来获得负 VOUT。

    如果您需要进一步的支持、请再次询问。

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。