Other Parts Discussed in Thread: TPS82085
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS82085 大家好、团队、
我的客户对 TPS82085有疑问。
- 您能否告诉我在 PWM 模式和 PSM 模式之间更改电流点?
如果您有一个电流公式、我们也可以使用它。 - 此外、客户还想知道 TPS82085在跨越两种模式发生负载瞬态时的行为。
如果您有 TPS82085的瞬态响应波形、您能否与我分享一下?
为了进行比较、客户还希望在同一模式下具有瞬态响应波形(例如、PWM 至 PWM 负载瞬态或 PSM 至 PSM 负载瞬态)。
此致、