This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82085:PWM 模式和 PSM 模式转换、负载瞬态波形

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS82085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007796/tps82085-pwm-mode-and-psm-mode-transition-load-transient-waveform

器件型号:TPS82085

大家好、团队、

我的客户对 TPS82085有疑问。

  1. 您能否告诉我在 PWM 模式和 PSM 模式之间更改电流点?
    如果您有一个电流公式、我们也可以使用它。

  2. 此外、客户还想知道 TPS82085在跨越两种模式发生负载瞬态时的行为。
    如果您有 TPS82085的瞬态响应波形、您能否与我分享一下?
    为了进行比较、客户还希望在同一模式下具有瞬态响应波形(例如、PWM 至 PWM 负载瞬态或 PSM 至 PSM 负载瞬态)。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato:

    1、转换器从 PSM 变为 PWM、反之亦然、此时电感器电流不连续。 这可以通过以下公式近似计算:

    2. TPS82085数据表的图21和22分别显示了从 PSM 到 PWM 和 PWM 模式下的负载转换。

    该器件具有 DCS 控制系统、可在 PSM 和 PWM 模式之间无缝转换、如以下应用手册所述:

    高效、低纹波 DCS-Control 可提供无缝 PWM/省电转换  

    此致、
    Davor