This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:使用电池电量监测计 IC 与放大器;功率优先级(还包括反极性保护)

Guru**** 2552000 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1005990/bq35100-working-with-battery-gauge-ic-power-prioritizer-that-also-includes-reverse-polarity-protection

器件型号:BQ35100

你好。  我正在设计一个包含 BQ35100电池电量监测计的电路板。  我还想包括在 V1和 V2输入之间提供功率优先级和反极性保护(用于反向安装电池)的 LTC4420器件。   BQ35100的 SRP 和 SRM 将监测电池(-)触点上挂起的感应电阻器上的电流。  电池(+)触点将(通过机械开关)直接连接至 LTC4420器件上的 V2输入、该输入提供电源优先级和反极性保护。  V1输入优先、是 USB 输入(标称5V)。  当 V1的 USB 可用且具有有效范围时、LTC4420将输出 USB +5V 标称值。  如果按照 BQ35100数据表的要求(如 BQ35100数据表中的第7.3.1.1段所述)按比例缩小 BQ35100的 VIN,则 BQ35100的 VIN 是否可以连接到 LTC4420的 VOUT?  这样 BQ35100的目的是仅在电池为电路供电时启用(将 GE 置为有效)(当 LTC4420的 V1的 USB 不可用或无效且电池正常时由 LTC4420控制和输出)。  BQ35100的目的显然是不监控何时从 LTC4420输出 USB +5V。  我想知道、 如我在这里所述、将 BQ35100的 VIN 连接到 LTC4420是否可行、这是否会导致 BQ35100出现任何问题。  请告知您最新信息。

 

谢谢、
Eric    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    根据模式、监测计仅在主动进行测量时启用 VIN 引脚、而不会在 GE 引脚通电时启用。 您无法直接控制它处于活动状态、因此我担心这不会按预期工作。 除非我对意图有误解。  

    谢谢、

    Eric Vos