你好。 我正在设计一个包含 BQ35100电池电量监测计的电路板。 我还想包括在 V1和 V2输入之间提供功率优先级和反极性保护(用于反向安装电池)的 LTC4420器件。 BQ35100的 SRP 和 SRM 将监测电池(-)触点上挂起的感应电阻器上的电流。 电池(+)触点将(通过机械开关)直接连接至 LTC4420器件上的 V2输入、该输入提供电源优先级和反极性保护。 V1输入优先、是 USB 输入(标称5V)。 当 V1的 USB 可用且具有有效范围时、LTC4420将输出 USB +5V 标称值。 如果按照 BQ35100数据表的要求(如 BQ35100数据表中的第7.3.1.1段所述)按比例缩小 BQ35100的 VIN,则 BQ35100的 VIN 是否可以连接到 LTC4420的 VOUT? 这样 BQ35100的目的是仅在电池为电路供电时启用(将 GE 置为有效)(当 LTC4420的 V1的 USB 不可用或无效且电池正常时由 LTC4420控制和输出)。 BQ35100的目的显然是不监控何时从 LTC4420输出 USB +5V。 我想知道、 如我在这里所述、将 BQ35100的 VIN 连接到 LTC4420是否可行、这是否会导致 BQ35100出现任何问题。 请告知您最新信息。
谢谢、
Eric