Other Parts Discussed in Thread: BQ24650
您好!
我们使用 BQ24650制造了3节锂离子2A 电池充电器。 但充电未发生、如果我取下电池组、STAT1 LED 开始亮起、STAT2 LED 熄灭如果我连接电池、STAT1和 STAT2 LED 熄灭、则不会充电。
电压基准:3.298V
REGN:5.974V
MPPSET:0.868V
VFB:5.586V
TS:1.979V
适配器输入:14V
VBAT:10.06V
HDRV:10.06V
LODRV:0V
SRN:10.06V
原理图。 请建议解决充电问题的解决方案。。
此致、
Nishanth M