This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:充电问题

Guru**** 2924430 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007210/bq24650-charging-problem

器件型号:BQ24650

您好!

我们使用 BQ24650制造了3节锂离子2A 电池充电器。 但充电未发生、如果我取下电池组、STAT1 LED 开始亮起、STAT2 LED 熄灭如果我连接电池、STAT1和 STAT2 LED 熄灭、则不会充电。

电压基准:3.298V

REGN:5.974V

MPPSET:0.868V

VFB:5.586V

TS:1.979V

适配器输入:14V

VBAT:10.06V

HDRV:10.06V

LODRV:0V

SRN:10.06V

原理图。 请建议解决充电问题的解决方案。。

此致、

Nishanth M

e2e.ti.com/.../BQ24650RVAR_5F00_Charger.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您将输入电压增加到20V、会发生什么情况? 由于布局和设置原因、您的输入电压可能没有足够的余量来支持12.6V 的输出电压。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    请单击"已解决"、您的问题是否已得到解答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我将输入电压增加到19V 以上、STAT1和 STAT2 LED 将关闭、但不会进行充电。 此时、输入功率侧的电流消耗小于1mA。

    1、如果电池断开连接、输入电压低于19V、则在输入侧消耗16mA 电流、STAT1 LED 亮起。

    2. 如果电池已连接且输入电压为14 ~ 22V、则输入侧的电流消耗小于1mA、STAT1和 STAT2 LED 熄灭。

    谢谢、此致、

    Nishanth M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishanth:

    如果您希望 MPPSET 分压器与14V 输入(0.868 MPPSET 太低)配合使用、则需要调整它。 根据您的原理图、我在引脚上计算了0.942V、但您的测量结果显示为0.868V。当您施加其他输入电压时、您的 MPPSET 是什么?

    数据表显示:"如果 MPPSET 引脚电压被强制低于1.2V、BQ24650将保持在输入电压调节环路中、而输出电流为零。" 请适当调整分压器。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复... 我再组装一个 PCB。 现在、我将 MPPSET 值更改为14V (499K 和47k)。 在第二个 PCB 中、会发生充电、所有保护功能也能正常工作。 但问题是、一旦开始充电、芯片就会发热。 我不知道为什么 BQ 芯片在充电开始时发热。 所有其他组件均处于正常温度下。 所有引脚电压仅为正确的电平。 请帮助我解决发热问题...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果部件以所需的方式工作、但温度太高、则可能需要调整布局。 请遵循数据表中的布局指南、确保所有过孔和布线的大小都适合所使用的电流。 此外、请确保散热焊盘连接到具有足够散热过孔的接地端。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。