This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22958:是否可以使用 PWM 进行输出电压控制?

Guru**** 2534020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007416/tps22958-is-output-voltage-control-possible-with-pwm

器件型号:TPS22958

你(们)好

我能否通过 PWM ON 引脚来控制输出电压?

如果没有负载开关、我可以这样使用它吗?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    从技术上讲、该器件将对 ON 引脚分配的高电平和低电平信号做出响应、但在此处使用该器件并不理想。 主要关注点是、在我们的负载开关产品系列中、我们几乎没有器件能够以足够快的速度进行开关、从而支持会严重限制频率的快速 PWM 信号。 由于器件的软启动性质、时间周期必须足够长、以便类似于三角形的斜升实际上是类似方波、否则 PWM 占空比计算将明显不准确。

    负载开关用于将直流电源从输入传输到输出。 不建议在 PWM 应用中使用这些开关、但可能会根据您的时序和电压要求而有所不同

    谢谢、

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回复。

    这就完全说明了这些开关不是为 PWM 设计的。

    我将更改设计以直接切换 MOSFET。

    非常感谢你的帮助。