This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:测试不带 LED 的恒定电流源

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3409, CSD25404Q3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006174/lm3409-testing-constant-current-source-without-leds

器件型号:LM3409
主题中讨论的其他器件: CSD25404Q3

尊敬的团队:

我正在使用 LM3409为高速脉冲 LED/VCSEL 应用设计一个 CC 源。 在我的设计实验中、我不断错误地杀死照明。 如何在没有照明的情况下测试电路?

此致

Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ulrich。

    您正在运行什么电流?  输出电压是多少?  您可以执行一些操作、例如串联的串式功率二极管、以接近您正在运行的电压。  另一种可能是负载电阻器、但您必须小心、确保 LM3409可以在使用电阻器时启动。  LM3409要求输出电压高于1.243V、以便为关断时间电容器充电、如果无法从初始首次导通时间开始充电、则会进入最大关断时间而不是开始。  LED 负载不会这样做、因为它们仅在接近工作电压时才开始传导电流。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    感谢你的答复。

    我正在测试多个 LED 和 VSELS、因此电流和输出电压会发生变化。 第一种方法是:

    V_IN 12V

    V_OUT 9.6V

    I_LED 0、5A

    根据数据表中的建议和示例、我的目标是500kHz 的开关频率。 这将导致:

    C_off 560pF

    R_off 3.9k Ω

    实数 f_SW 533kHz

    长5.6 μ H

    这个假设是正确的

    此外、我还使用 R_IADJ 来限制 I_LED:

    R_shunt 75m Ω

    R_IADJ 82k Ω

    由于 P-FET、我使用的是 CSD25404Q3。

    关于您的建议:如果我使用负载电阻器、电阻器本身将根据电压限制电流、或者换句话说:输出电压取决于电流。 这将影响整个电路、例如开关频率。 这一假设是否正确?

    那么、串式二极管应该提供更真实的结果吗?

    此致

    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

    使用电阻器将与您所说的 LED 负载非常相似、电压将随电流而变化。  如果输出接近输入电压和高纹波电流、它也有另一个缺点。  LM3409调节峰值电流、如果无法达到峰值电流、MOSFET 将保持导通状态。  请注意、这不会损坏任何元件、因为电流受负载限制。

    二极管串的工作方式与 LED 类似。  我设计了大量使用二极管的 LED 负载。  尝试使用 RS1J、RS1K、RS1M 等较高 VF 二极管或1N4007等通孔版本。  如果热变化是一个问题、您可以使用较大的器件。  串联堆叠它们、并使用实验室电源接近您尝试匹配的负载电压。

    我不知道为什么选择这么低的电流感应电阻器值。  如果您具有更高的 Viadj、调节将更加精确。  此设计还将展示数据表8.3.4和第15页的图24。  您的设计将具有4mV 的 VCS 纹波(Viadj - Viadjval)、调节将不准确。  为了获得最佳精度、我将在0.45欧姆(如果您希望平均电流为0.5A、则使用稍高的 RCS)并删除 Riadj (82欧姆)。  电流纹波较低、因此峰值和电流感应谷值现在将恰好在24mV 左右。

    您的设计计算(计算中未包括效率):

    输入电压 12.
    输出电压 9.5.
    ILED 0.5. A
    COFF 5.6 E-10. F
    很好 3900 电阻
    指示 0.000056 h
    RCS 0.075 电阻
    Riadj 82000年 电阻
         
    输出电流 1.243.
    VCS 0.2486
    Iiadj 0.0000005 A
         
    TOFF 3.17201E-07 S
    占空比 0.791666667  
    1.20537E-06
    fsw 656785.8121 Hz
    去毛 0.05381094 Apkpk
    迪昂 0.05381094 Apkpk
    Viadj 0.041
    Ipkmax 3.31466667 APK
    IPK 0.54666667 APK
    国际志愿工作协会 0.519761197 Aave
    Viadjval 0.03696418

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    感谢您的详细回答。
    同时、我有一个电子负载(BK Precision 8602)可用于测试电路。 有关在恒压负载下仿真二极管的任何问题?

    我选择了小电阻器、因为该电路还应该能够提供高达4A 的电流以及其他 VCSEL。 回顾一下、当然、调节电流测量电阻器而不是 Riadj 更合理。 感谢您的提示。

    此致
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

    电子负载应该可以正常工作、请注意、电子负载可能会出现启动问题。  如果它在输出开始上升并且 LM3409输出不能超过1.243V 时产生足够的负载、它将进入最长关断时间并且可能无法启动。  您将能够在测试时告知这一点。

    此致、