This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5569:设置为 CLK 主器件时、CLK 引脚中的上拉电阻器的最大值

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006310/lp5569-maximum-value-of-pull-up-resistor-in-clk-pin-when-set-as-clk-master

器件型号:LP5569

你(们)好。

我正在使用多个 LP5569、并希望同步它们、将其中一个驱动器的 CLK 设置为输出+添加一个上拉电阻器。  

我的器件具有低功耗预算、这让我在更大限度地降低 此类电阻器的电流消耗时有何想法。  

此组件是否有最大推荐值? EVM 的6.04k 电阻对于我们的用例而言似乎太小。

感谢您的帮助、

布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet 可以在这种情况下提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruno、

    不是有关最大上拉电阻器的详细值。  超过10 K 的电阻器也是可以的。  

    选择较大的上拉电阻器时、请注意输出高电平电压并确保其正常工作。

    最恰当的考虑

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Monet、谢谢

    您认为 CLK 引脚适合使用具有3.3V 高电平的100k 电阻器吗?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet 请继续关注此案例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruno、

    它取决于您的 PCB 布局和 I2C 通信电路、 它会影响 SDA/SCL 的上升时间和下降时间。 我建议在更改上拉电阻器后、测试 I2C 的上升时间和下降时间、以检查它是否符合规格。 如果它很好地满足请求、100k 将是可以的、否则减小上拉电阻器的值。 这将对您的应用更安全。

    最恰当的考虑

    徐美奈