This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:输出电压错误

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006330/tl431-wrong-output-voltage

器件型号:TL431

您好!  


我将使用 TL431生成基准电压轨。 我发现结果比计算结果低大约150mV。 我将使用数据表中图21所示的计算方法、其中考虑了 IREF 泄漏。

在下面的示例中、我希望这个方程式中的电压为18.9V。 不过、在 TINA 中进行仿真时、我看到电压大约为18.74V。 您能否建议此偏移/不精确度的来源?  

将 R2和 R3增加10倍可显著改善结果。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如图21所示,公式为 VKA = Vref (1+R1/R2)+ Iref*R1。 我也在我的末端仿真了电路、输出符合预期。

    我建议增大 R1以接近所需的值。 我希望这能回答你的问题。  

    最棒的

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、  

    感谢您运行此仿真、我很高兴您能看到一致的结果。  

    我可以问为什么 Vref 为2.47V 吗? 典型值列为2.495V。 我看到数据表中列出了2.47V 作为 Vref min、但我也在各种硬件上看到了这一点、因此我很不幸运在硬件上也能看到这一点、这似乎令人惊讶。  

    我可以增加 R1值、但理想情况下、我理解为什么我们在这里看到 Vref min。  

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 PJs、

    请注意、Vref 电压是在没有电阻器反馈网络的情况下定义的、如图20 (如下所示)所示。

    当我从仿真中移除反馈电阻器时、 我可以看到基准电压恢复为典型值。  

     基准电压的变化与阴极电压的变化之比是我们应该考虑的规格、其中 VKA > Vref。 通过使用此参数、我们可以计算 Vref 相对于 VKA 变化的变化。 此参数还告诉我们、随着 VKA 增大、Vref 线性减小。  

    希望这能解答您的问题!

    最棒的

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、  

    感谢您的回复-这真的很有帮助。  

    我正在尝试创建精度为+/-1.5%的18.9V 基准轨、我认为这种额外的 VKA / Vref 比会使这在温度、线路和负载范围内变得非常困难。

    我是否应该考虑更准确的器件? 我可以考虑通过调整分压器来补偿这一小 Vref 偏差、但由于未提供最小 VKA/Vref 比、我不确定是否可以在所需的容差范围内完成此操作、但我欢迎您就此提出任何想法。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 PJs、

    很高兴它能提供帮助! 我们可以将其脱机、因为我需要先提出几个问题、然后才能推荐您参加某项活动、您可能不愿意在此回答这些问题。 如果此帖子回答了您有关 TL431电压不正确的问题、请单击 Resolved (已解决)按钮。 谢谢

    最棒的

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Abhishek!