Other Parts Discussed in Thread: UCC28911, UCC28700-Q1, UCC28700
主题中讨论的其他器件: UCC28700-Q1、 UCC28700
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: UCC28911, UCC28700-Q1, UCC28700
您好!
适用于12W 以下应用 的 UCC28911、因此该设计适用于任何一种应用。 该器件不具有 Q1额定值。 如果您需要针对汽车应用的 Q1额定值、UCC28700-Q1将适用于此应用并需要外部 FET。
如果您决定继续使用 UCC28911设计、可以使用 Webench 设计工具为您生成包括物料清单在内的设计。 您可以在下一页找到 Webench 设计工具。
如果您确定需要 Q1额定值、以下链接将带您访问 UCC28700-Q1 Webench 设计工具来帮助您进行设计。
此致、
你好。
我与同事讨论了这一点、 UCC28911的峰值 FET 电流限制为980mA、并在最大负载下以临界导通方式运行。 这会将最大平均输出电流设置为490mA。 因此 UCC28911将无法用于此应用。 UCC28911是额定功率最高的器件、具有德州仪器为此应用提供的内部 FET。
对于此应用、UCC28911将在 PSR 反激式中工作。 另一种选择是在高侧降压中将 UCC28700-Q1与外部 FET 搭配使用。
此致、
感谢您的了解。 在这种情况下、对于 UCC28700、我找不到任何用于降压模式的资源、每个应用手册、webench 工具和电子表格计算工具都适用于反激式模式。 是否可以为在降压模式下使用 UCC28700提供任何指导?
此外、除了 UCC28700、还有其他可在降压模式下运行的反激式控制器吗?
[引用 userid="10681" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1006197/ucc28911-offline-switcher-buck-design/3719040 #3719040"] in[/quot]您好!
专门在降压转换器中使用 UCC28700和 UCC28911器件的电源设计工程师分享了他的设计说明和 MathCAD 设计文件、我随附了这些文件供您参考。
请注意、如果您没有 MathCAD、您可以通过以下链接从 PTC 下载免费试用版。 https://www.mathcad.com/
e2e.ti.com/.../UCC28911-for-Buck.mcdxe2e.ti.com/.../DCM-CC_5F00_CV-Buck-calculations.pdf
此致、